我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340报SLF3是什么故障?如何排查?

问题描述:
ATV340报SLF3是什么故障?如何排查?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340报SLF3是HMI(图形显示终端) 与变频器之间通信中断故障,原因以及处理方法如下:

可能原因:当使用图形显示终端提供命令或参考值,且通信中断超过 2 秒时,将触发此错误。

解决措施:

1、检查图形显示终端与变频器之间的连接,重新插拔确保链接牢靠。

2、确认电缆是否规范,长度是否满足要求(不超过20米)。

清除错误代码:

在错误原因消除后,可以通过[故障自动复位] Atr 或使用[故障复位分配] rSF 参数手动清除该检测到的错误。