我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340报SLF2是什么故障?如何排查?

问题描述:
ATV340报SLF2是什么故障?如何排查?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340报SLF2是PC(调试软件)通信中断故障,原因以及处理方法如下:

可能原因:与调试软件的通信中断。

解决措施:

1、检查调试软件与变频器之间的连接电缆是否牢靠。

2、检查通讯超时时间设置是否合适,设置路径如下:

[通讯] ---[通讯参数]--- [Modbus SL]--- [Modbus 现场总线]---[Modbus 超时]

清除错误代码:在错误原因消除后,可以通过[故障自动复位] Atr 或使用[故障复位分配] rSF 参数手动清除该检测到的错误。