我们今天能为您提供什么帮助?

为什么ATV71变频器在输出频率达到电机额定频率50Hz时,监视菜单看到的电机速度不等于电机额定速度?

问题描述:
为什么ATV71在输出频率达到电机额定频率50HZ时,监视菜单看到的电机速度不等于电机额定速度?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71默认情况下是开环电压磁通矢量控制模式,会根据负载自动进行滑差补偿,所以ATV71在输出频率达到电机额定频率50HZ时,监视菜单看到的电机速度实际上是在电机额定速度基础上进行了滑差补偿,而滑差补偿默认是100%,因此实际转速补偿到了同步转速。