ATV630、ATV930变频器能否用新购买的面板VW3A1111查看以前的历史故障吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器能否用新购买的面板VW3A1111查看以前的历史故障吗?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
新购买的面板VW3A1111可以看到变频器的历史故障,也可以看到故障发生的真实时间。
如下图,左边是变频器上安装的中文面板1故障历史记录,拿掉面板1,启动变频器触发了输出缺相故障后。在变频器上安装面板2,可以看到输出缺相发生的真实时间。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?