我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys Giga全球高级版接触器有哪些特点?

问题描述:
TeSys Giga全球高级版接触器有哪些特点?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

TeSys Giga全球高级版接触器特点有:

1、直接线圈控制, 高级版接触器还配有PLC输入控制选件;

2、所有产品均安装了电缆存储器套件,便于进行快速的维护。它的线圈损耗速度较慢,并且可以随时连接到EcoStruxure(通过PLC控制器连接到EcoStruxure架构);

3、高级版产品可以安装远程磨损诊断(RWD)模块, 从而实现远程信号传输和控制。