我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器报输入欠压故障USF的原因及解决方法是什么?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器报输入欠压故障USF的原因及解决方法是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV930变频器欠压故障原因:

1、 在变频器运行的时候,变频器的主输入电源电压出现跌落,母线电压同时降低,触发USF故障。

2、小容量发电机供电,临时供电,供电容量不足,变频器超负荷运行等等。

3、在变频器运行的时候,由于外部原因(如停电,输入接触器断开,熔断器烧断),导致变频器突然断电,是触发USF故障的主要原因。

4、当运行过程中,变频器供电缺相,变频器将不检测输入缺相而代之以检查直流母线电压,当单相供电不足以充分供电导致直流母线电压降低到USH时变频器报USF。

解决措施:

1、 改善电网条件。

2、检查变频器的上游电路,如断路器,接触器,熔断器等。

3、变频器报欠压故障与电源电压URES、欠压故障电压USL的设置有关。进入:完整设置---错误/警告处理---欠压处理 中,先修改电源电压与供电电压一致,再调整欠压故障电压。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。