我们今天能为您提供什么帮助?

双速电机如何选用软起动器?

问题描述:
哪些系列软起动器支持双速电机?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

双速电机选择软起动器时按满足电机参数中较高的功率和较大的电流选择软起,并设置两套电机相关参数,依据实际使用情况来选择切换。

ATS480软起动器支持双速电机。选型可以查看ATS480软起动器产品目录

具体接线方式和参数设置注意事项可以参看ATS480软起动器用户手册:连接到双速电机、带两组参数、带线路和旁路连接器、1 型或2 型协调配合、2 线控制的应用接线图说明。