如何解决ATV630、ATV930变频器面板显示WARNING,无法进入参数界面?
问题描述:
如何解决ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器面板WARNING,无法进入参数界面?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
如下图所示,面板提示文件损坏或不兼容的警告,可能是客户不小心删除了面板中的配置文件,通常是用户不小心更改了面板的波特率后,面板显示不正常,在操作时不小心删除了部分文件,可以通过面板的USB接口重新拷贝语言包来恢复。

语言包下载链接如下:https://www.se.com/ww/en/download/document/Languages_Drives_VW3A1111/
详细操作步骤,可以参看:VW3A1111如何更新语言包?
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?