我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22和ATS48软起动器装上之后无法起动,如何处理?
问题描述:
软起动器装上之后无法起动?

所属产品线:
ATS48软起动器; ATS22软起动器

解决方法:

ATS22和ATS48是施耐德电气的两种软起动器,用于控制交流电机的起动和停止。如果您在装上软起动器后无法起动电机,可能有以下几种原因:

一、您没有正确连接软起动器的电源线、控制线和电机线,请检查您的接线是否符合软起动器的用户手册。

1、CL1和CL2控制电源需要通电。

2、ATS48通讯控制起停时,需要stop与24V短接。

3、除了ATS48继电器R1设成隔离继电器外,主回路都需要在运行前加三相动力电。

ATS22出厂默认为2线控制,如需3线控制,需要把IO菜单下面的LI2设成STRT;ATS48的2线和3线不需要设置,直接按下面命令类型接线。具体命令类型如下:

(1)ATS22的2线和3线命令类型如下:

(2)ATS48的2线和3线控制如下:

二、您没有正确设置软起动器的参数,例如电机电流、限制电流,加速时间,初始起动力矩等,请根据您的电机特性和应用需求调整您的参数设置。

三、您的软起动器或电机有故障,例如缺相、过流、过热等,请检查您的软起动器或电机是否有损坏或异常,并根据故障代码进行排除。

如果您需要进行小电机测试,您可以参考以下方法:

ATS22:建议小电机容量大于软起动器容量的10%。设置方法参考:ATS22软起动器如何设置小电机测试?

ATS48:建议小电机容量大于软起动器容量的10%。设置方法参考:ATS48软起动器小电机测试怎么设置?

希望以上信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,欢迎致电4008101315电话咨询我们人工客服。