我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys U LUFW10 “热过载报警”功能模块可以执行什么功能?

问题描述:
介绍了Tesys U LUFW10 “热过载报警”功能模块可以执行的功能

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

LUFW10“热过载报警”功能模块的工作原理是:当检测到热状态超过105 %的阈值时即显示热过载脱扣(热过载故障阈值滞后=5 %),此时通过模块前面板上的一个LED指示状态并由一个常开继电器输出外部信号;然后通过卸载,可以避免设备在运行中由于过载脱扣造成停机。

特性如下:



注意:该功能只能用于高级控制单元,并由高级控制单元提供电源。