问题描述:
ATV12变频器在未接线状态下,测量LI*端子和COM端子有24V电压是什么原因?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12变频器nPL逻辑输入类型在出厂时默认POS正逻辑,LI*端子与+24V端子之间有24V直流电压,当LI*端子与+24V导通时,LI*端子对COM也会有24V直流电压;
当nPL逻辑输入类型设置为NEG使用内部电源的负逻辑,未接线时LI*端子对COM端子有24V直流电压。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV12变频器nPL逻辑输入类型在出厂时默认POS正逻辑,LI*端子与+24V端子之间有24V直流电压,当LI*端子与+24V导通时,LI*端子对COM也会有24V直流电压;
当nPL逻辑输入类型设置为NEG使用内部电源的负逻辑,未接线时LI*端子对COM端子有24V直流电压。
是否有帮助?