我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器是否可以查看故障发生时变频器的运行数据?

问题描述:
ATV212变频器是否可以查看故障发生时变频器的运行数据?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器可以查看故障发生时变频器的运行数据。当变频器处于报故障的状态下,按下MODE键直至 MON 灯变亮进入监视模式,然后再使用上下键即可浏览相关运行数据;若要查看历史故障记录里某故障发生时变频器的运行数据,可选中相应故障代码,按下ENT,然后再使用上下键即可浏览故障时的运行数据。具体菜单以及参数数据如下: