我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340、ATV630、ATV930变频器设置IP地址后断电重新上电IP地址又变为0,0,0,0是什么原因?
问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器变频器设置IP地址后断电重新上电IP地址又变为0,0,0,0是什么原因?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV340、ATV630、ATV930等变频器设置IP地址后断电重新上电IP地址又变为“0,0,0,0”的原因是:【内置以太网IP分配模式】参数没有设置“固定IP”,只有用固定IP模式的时候才需要手动设置IP地址。
注意:通讯参数设置完后需要把变频器断电重启才会生效。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。