我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器在激活外部故障后,为什么故障继电器没有动作?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在激活外部故障后,为什么故障继电器没有动作?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器在激活外部故障后,故障继电器没有动作的原因是激活了自动故障复位(Atr)功能,故障复位时间(tAr)到达后,若故障未消除,此时故障继电器动作。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。