我们今天能为您提供什么帮助?

LC1N3210接触器的线圈电压有AC440V吗?

问题描述:
LC1N3210接触器的线圈电压有AC440V吗?

所属产品线:
EasyPact D3N 接触器

解决方法:

LC1N3210接触器的线圈电压没有AC440V的,目前LC1N3210接触器的线圈电压最大的为380VAC。LC1N3210接触器线圈电压代码有Q5N,Q6N和Q7N:线圈电压的工频有区别,电压的波动范围为0.85...1.1 Uc。