我们今天能为您提供什么帮助?

TM200、TM221以太网版本如何查看PLC的IP地址?

问题描述:
TM200、TM221以太网版本如何查看PLC的实际IP地址?

所属产品线:
工业机械自动化控制器(PLC)

解决方法:

要查看TM200、TM221以太网版本PLC的IP地址需要进行以下几步操作:

1、使用网线将PLC和电脑连接起来,并给PLC供电。

2、打开Machine Expert Basic编程软件。

3、如下图所示找到:试运行>以太网设备点击刷新,即可查看到PLC的IP地址。