我们今天能为您提供什么帮助?

可以让Vijeo Designer与Unity Pro仿真器通信吗?

问题描述:
可以让Vijeo Designer与Unity Pro仿真器通信吗?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:
是的,可以让Vijeo Designer与Unity Pro仿真器通信吗?与Unity Pro模拟器进行通讯。 确保使用Vijeo Designer中的Modbus / TCP驱动程序,设备的IP地址是Unity Pro的PC的IP地址,PC将需要打开端口502,对Target1点右键使用"启动模拟(生成)"。