FA423987
FA423987
我们今天能为您提供什么帮助?
Magelis HMI可以使用SoMachine协议与M241 SL2通信吗?
问题描述:
Magelis HMI可以使用SoMachine协议与M241 SL2通信吗?
所属产品线:
Modicon M241
解决方法:
M241可以通过SL2与HMI走somachine network协议通信。
首次发布日期:
2023/4/3
修订日期:
2024/6/4