我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Control Expert软件里使用SFC编程,最多可使用多少个初始步?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert软件里使用SFC编程,最多可使用多少个初始步?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
若使用单令牌(符合 IEC 61131‐3),则每个序列只允许有一个初始步。
若使用多令牌,则允许有可定义个数(0 到 100 个)的初始步。