我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer 中 Web Gate 使用数据共享,画面容量是多少?

问题描述:
Vijeo Designer 中 Web Gate 使用数据共享,画面容量是多少?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

工程中每个画面的负载量应小于 64 KB。当您编译的工程中有超过 64 KB的画面时,反馈框中将显示一条警告信息。如果画面的大小超过 64 KB,则 Web Gate 客户端中无法正常显示该画面。
如何减小画面容量大小:
请减少画面中的对象个数。
请减少画面中使用的变量个数。