FA423996
FA423996
我们今天能为您提供什么帮助?
两台固件版本不一样的M580PLC需要热备,如何设置让他们正常运行,然后再让它们固件一致?
问题描述:
两台固件版本不一样的M580PLC需要热备,如何设置让他们正常运行,然后再让它们固件一致?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
M580PLC需要热备,但CPU 固件不匹配的情况下:
1、要两台PLC在不同的固件下,程序都可以正常执行。
2、使用动态数据表把
T_M_ECPU_HSBY
的
FW_Mismatch_Allowed
属性设置为
True,
这样做是为了允许固件不一致的情况下热备。
3、升级CPU 固件,使两台PLC的固件一致。
首次发布日期:
2023/4/3
修订日期:
2023/8/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580