我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在EcoStruxure Control Expert 中配置M340,错误提示“IODDT xxxxxx与状态RAM模式不兼容”是什么意思?
问题描述:
在EcoStruxure Control Expert 中配置M340,错误提示“IODDT xxxxxx与状态RAM模式不兼容”是什么意思?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

如果先配置模拟量模块为拓扑结构,并设置通道类型为T_ANA_IN_BMX  IODDT建立了IODDT变量(T_ANA_IN_BMX  IODDT在M340中仅适用于 BMX AMI 0410BMX AMI 0800BMX AMI 0810, BMX AMM 600 混合模块的输入),而后又改模拟量模块为混合拓扑和状态RAM,则会发生此错误,目前是不允许的。需要在变量---IODDT中把”T_ANA_IN_BMX  IODDT”类型的变量删除,再编译就正常了。