为什么EcoStruxure Control Expert 项目是以只读模式打开的?
问题描述:
为什么EcoStruxure Control Expert 项目是以只读模式打开的?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
打开EcoStruxure Control Expert项目时,可以选择以只读模式打开该项目。如果未选择此选项,并且项目仍以只读模式打开,请执行以下步骤
一、关闭项目
二、在计算机上找到.stu项目文件
三、右键单击项目文件并选择“属性”
四、取消选中“文件属性”的“常规”选项卡下的“只读”属性
五、选择“应用”,然后确定
六、在Control Expert中打开.stu项目文件,它现在应该以读/写模式打开
是否有帮助?