我们今天能为您提供什么帮助?

M580安全PLC编写程序时如何启用允许动态数组?

问题描述:
M580安全PLC编写程序时如何启用允许动态数组?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Control Expert中配置M580安全PLC,若需要用到动态数组,激活“允许动态数组”选项的位置与常规M580 略有区别,打开“工具——项目设置”后,需先将“范围”选择为“process”,再选择“变量”,才可以看到“允许动态数组”选项,如下图所示: