TM241中使用LXM28A指令库MC_SetPosition_LXM28指令,输入引脚Relative有什么作用?
问题描述:
TM241中使用LXM28A指令库MC_SetPosition_LXM28指令,输入引脚Relative有什么作用?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
Relative=0,执行指令之后,会将Position引脚的值设置为伺服的当前位置。
Relative=1,执行指令之后,会在伺服的当前位置值上再加上Position引脚的值。

是否有帮助?