我们今天能为您提供什么帮助?

为什么网络共享变量在在M241或M251的 Ethernet 2 上不工作?

问题描述:
为什么网络共享变量在在M241或M251的 Ethernet 2 上不工作?

所属产品线:
Modicon M241; Modicon M251

应用环境:
M241,M251,NVL,网络共享变量

原因:
Ethernet 2上面的NVL需要在特定情况下才会生效

解决方法:

Ethernet 2上面的NVL需要在特定情况下才会生效。

对于TM251MESE:

网络共享变量工作在:
• Ethernet 1 .
• Ethernet 2 :
- 如果Ethernet 1 有合法的IP地址并且连接到设备
- 或者 如果ETH2_NVL_Communication 被添加到Application Properties的 Build tab 中.

注意:有关编译器定义的更多信息,请参阅 the EcoStruxure Machine Expert Programming Guide.
ETH2_NVL_Communication功能从Machine Expert V2.1开始支持。



对于TM241 + TM4ES4:

连接到TM4ES4的TM241具有两个不同的以太网。每一个都有自己唯一的IP和MAC地址。

这两个以太网网络被称为Ethernet 1 和Ethernet 2 :

Ethernet 1是一个单独的以太网端口,专门用于machines之间或与control network.之间的通信。

Ethernet 2是一个单独的以太网端口,用于device network连接。

例如,你可以:

•将您的PC连接到Ethernet 1

•使用Modbus TCP I/O scannerEthernet 2

网络共享变量工作在:
• Ethernet 1 .
• Ethernet 2 :
- 如果Ethernet 1 有合法的IP地址并且连接到设备
- 或者 如果ETH2_NVL_Communication 被添加到Application Properties的 Build tab 中.

注意:有关编译器定义的更多信息,请参阅 the EcoStruxure Machine Expert Programming Guide.
ETH2_NVL_Communication功能从Machine Expert V2.1开始支持。