我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221如何添加或更改后配置文件?
问题描述:
M221如何添加或更改后配置文件?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

需要用到SD卡,并且SD卡的名称必须不同于DATA,详细步骤如下:

1  创建文件 script.cmd。

2  编辑该文件并插入以下行:
Download "/usr/cfg"

3  将后配置文件 (Machine.cfg) 复制到SD卡的路径为“/usr/cfg”的文件夹,并将脚本文件复制到 SD 卡的根文件夹,如下图


注意: EcoStruxure Machine Expert - Basic 安装目录的 Firmwares & PostConfiguration\PostConfiguration\add_change\ 目录中提供了后配置文件示例和相关脚本。

4  如有必要,编辑 Machine.cfg 文件以配置后配置参数。

5  将准备好的 SD 卡插入控制器。
结果:开始下载后配置文件。在操作期间,逻辑控制器上的 SD 系统 LED 亮起。
注意: 操作进行期间,避免关闭逻辑控制器的电源。 注意: 在下载之前,核实文件格式以及配置的所有通道、参数和值是否有效;如果检测到错误,则会中止下载。 注意: 如果后配置参数与物理配置不兼容,则会被忽略。

6  等到操作结束(直到 SD LED 熄灭或闪烁)。
如果检测到错误,SD 和 ERR LED 会闪烁,检测到的错误将记录在Script.log 文件中。

7  重启或执行初始化命令使新的后配置文件生效。