我们今天能为您提供什么帮助?

预制电缆VW3M1C10Rxx是否包含ESIM(编码器模拟)脉冲输出的信号电缆?

问题描述:
预制电缆VW3M1C10Rxx是否包含ESIM(编码器模拟)脉冲输出的信号电缆?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

预制电缆VW3M1C10R10/20/30不包含ESIM(编码器模拟)脉冲输出的信号电缆,它的预制电缆仅引出了50针连接器中的部分引脚,其预制电缆的颜色和引脚分配如下:

如需接ESIM信号,可采用输入/输出接线端子模块(VW3M1C13),自行接线。