我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium 23 CANopen通讯 PLC无法给伺服使能,readaxiserrorr的errorID报34故障,如何解决?
问题描述:
Lexium 23 CANopen通讯 PLC无法给伺服使能,readaxiserrorr的errorID报34故障,如何解决?

所属产品线:
Lexium 23

应用环境:
Lexium 23 CANopen通讯 PLC无法给伺服使能,readaxiserrorr的errorID报34故障,如何解决?

原因:
至少缺少一个电源相线。电源电压不在有效范围内。电源频率不在有效范围内。

解决方法:

errorID报34, 16进制34对应十进制22,则查看手册AL022故障解除方法

AL022 解决方法:1、请确保电源得到正确连接。确保供电电源的电压与技术参数相符;2、特殊情况下三相输入电源,只有单相供电,将P1-17设为0或者将参数P2-65第12位设为1,电机的实际输出功率降低为标称值的0.75使用;3、更换驱动器。