我们今天能为您提供什么帮助?

Lexium 32C系列伺服如何设置电子齿轮比?

问题描述:
Lexium 32C系列伺服如何设置电子齿轮比?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

可以通过GEARratio参数设置预定义的传动系数,如下图:

如果需要自行设定传动比,则使用参数GEARratio,GEARnum,GEARdenom和GEARnum2,GEARdenom2设置电子齿轮比分子和分母,将GEARratio设置为0表示使用齿轮比分子分母来设置电子齿轮比,其中GEARnum,GEARdenom为第一组传动系数,GEARnum2,GEARdenom2为第二组传动系数,可以通过信号输入功能“Gear Ratio Switch”在两个不同的传动系数之间切换。

电子齿轮比的算法为"传动因子=电机的位置增量/给定增量=传动系数的分子/传动系数的分母"。

电机转一圈所需的脉冲=131072/GEARnum*GEARdenom,其中131072为电机的位置增量,为固定值。

例如需要电机5000个脉冲转一圈,则GEARnum设置为131072,GEARdenom设置为5000。