我们今天能为您提供什么帮助?

LXM32伺服驱动器如何将正反向限位开关的信号修改为常开点?

问题描述:
LXM32伺服驱动器如何将正反向限位开关的信号修改为常开点?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

需要使用SoMove软件修改参数 IOsigLIMP 和 IOsigLIMN,通过面板无法修改。

IOsigLIMP 和 IOsigLIMN 的初始值为:Normally closed(常闭触点),修改为:Normally open(常开触点)。