我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器的故障继电器能将逻辑取反吗?
问题描述:
ATV320变频器的故障继电器能将逻辑取反吗?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器的继电器R1默认为“变频器无故障”,上电以后如果检测到变频器无故障,继电器R1会动作,R1A与R1C变成闭点,R1B与R1C变成开点。若想将逻辑取反,实现上电以后检测到无故障继电器不动作,R1A与R1C保持为开点,R1B与R1C保持为闭点,等变频器发生故障以后,R1A与R1C变成闭点,R1B与R1C变成开点,可以使用ATV Logic功能。操作方法:

使用软件SoMove打开ATV逻辑编程界面,使用位读取功能、TRUE功能编程:

位读取功能属性设置:

OUTO1配置:

ATV Logic程序写好以后,将下载到变频器中。

进入面板菜单CONF- FULL-FBM-FBRM改成YES,按导航按钮保持两秒保存参数,变频器启动后会运行ATV Logic功能块。