我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert做Ethernet/IP通讯时,Ethernet/IP本地从站1/2/3在主站中如何与之对应?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert做Ethernet/IP通讯时,Ethernet/IP本地从站1/2/3在主站中如何与之对应

所属产品线:
过程自动化控制平台; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

BMEP584040CPU为例,它有本地从站1/2/3,即表示它可以配置为3Etherne/IP从站设备,当它配置为本地从站后,其他的Ethernet/IP主站设备,通过添加BMEP584040EDS文件,在添加连接时,选择Local Slave 1/2/3 这 3 个连接,分别对应BMEP584040本地从站1/2/3。