问题描述:
ATV320变频器如何通讯读取电能计量参数?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器监视菜单中有一个功耗参数APH,是输入有功功率,逻辑地址是3230。单位有Wh,kWh,MWh。
确认单位需要读取地址3234的Bit1和Bit0位,根据这两个Bit位的数据来判断,判断方法如下:
| 逻辑地址3234的Bit1和Bit0位 | 单位 |
| 00 | Wh |
| 01 | kWh |
| 10 | MWh |
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV320变频器监视菜单中有一个功耗参数APH,是输入有功功率,逻辑地址是3230。单位有Wh,kWh,MWh。
确认单位需要读取地址3234的Bit1和Bit0位,根据这两个Bit位的数据来判断,判断方法如下:
| 逻辑地址3234的Bit1和Bit0位 | 单位 |
| 00 | Wh |
| 01 | kWh |
| 10 | MWh |
是否有帮助?