ATV340变频器将R1设置为正向运行时,R1继电器何时动作?
问题描述:
ATV340变频器将R1设置为正向运行时,R1继电器何时动作?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器将R1设置为正向运行时,当电机正转,输出频率大于等于0.2Hz时,R1继电器接通,输出频率小于等于-0.2Hz或停机后,R1继电器断开。
继电器输出里的正向运行和反向运行是反映电机实时运行的状态,与起动命令是正转还是反转没有关系。
是否有帮助?


ATV340变频器将R1设置为正向运行时,当电机正转,输出频率大于等于0.2Hz时,R1继电器接通,输出频率小于等于-0.2Hz或停机后,R1继电器断开。
继电器输出里的正向运行和反向运行是反映电机实时运行的状态,与起动命令是正转还是反转没有关系。
是否有帮助?