我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340固件版本V1.6 IE81的变频器加装安全模块VW3A3802需要注意什么?
问题描述:
ATV340固件版本V1.6 IE81的变频器加装安全模块VW3A3802需要注意

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340固件版本V1.6 IE81的变频器加装安全模块VW3A3802需要注意:

1、ATV340D22N4*及以下规格的变频器,可以直接加装安全模块VW3A3802在GP-SF槽里;

2、ATV340D30N4E及以上规格的变频器加装安全模块VW3A3802时,还需要加一个适配器模块VW3A3800,安全模块VW3A3802装在适配器模块VW3A3800里面。