我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器做PID控制时,进入休眠状态后,变频器左上角显示什么代码?
问题描述:
ATV340变频器做PID控制时,进入休眠状态后,变频器左上角显示什么代码?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器做PID控制时,进入休眠状态后,变频器左上角显示RUN运行状态。同时,如果R2继电器配置的功能是变频器运行。那么在休眠状态时,R2继电器仍然有输出。