我们今天能为您提供什么帮助?

iC65 DC产品与C65 DC的区别是什么?

问题描述:
iC65 DC产品与C65 DC的区别是什么?

所属产品线:
iC65

解决方法:

iC65 DC产品与C65 DC相比主要有以下区别。

1,产品型号及外观

1)颜色不同,iC65 DC产品外观颜色上与交流 iC65 断路器保持一样,同时新增黄色锁定夹。

2)iC65 DC侧面新增二维码,可以通过手机扫描二维码查询产品具体参数信息。

3)iC65H DC 及 iC65L DC 产品上端和下端均有两个接线孔,为双端子接线。

2,产品尺寸不同

1)在安装高度上,C65 DC产品为 84mm,iC65 DC产品为 85mm。

2)在安装深度上(包含手柄部分),C65 DC产品为 66mm,iC65 DC产品为 64mm。

3)iC65 DC产品在尺寸上与交流 iC65 系列断路器完全一致,且部分附件与交流iC65产品通用,与C65 DC的附件不通用

3,性能参数上,丰富了电压和电流规格

1)iC65 DC和C65 DC产品在电压等级和分断能力上保持一致。

2)iC65 DC在 C 曲线和 D 曲线上有 0.5A 电流档位。

3)iC65L DC和iC65H DC新增 3P 和4P的产品