我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL06/12功率因数控制器出现“StEP/FLtY”报警且屏幕闪烁是什么原因?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器出现“StEP/FLtY”报警且屏幕闪烁是什么原因?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

出现此报警的原因是:控制器通过投切三次,判断某一路或多路损坏,损坏的路数对应的数字会闪烁,该路会被锁定24小时。

报警消除的解决方法:等待24小时或者给VPL12断电后上电。

故障排除:1.查看308是否是自动;2.查看403out是否都是自动模式;3.检查故障线路的熔断器是否熔断或断路器是否脱扣,或者接触器是否闭合;4.是否负载过低,而对应路数的电容容量太大,无法判断投切和检测容量