我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
晶闸管投切开关能否应用在220VAC电压系统中?
问题描述:
晶闸管投切开关能否应用在220VAC电压系统中?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

我们有应用在220V系统电压的晶闸管投切开关,型号有NTHY50A20和NTHY30A20,NTHY系列晶闸管投切开关具体额定电压如下表所示:



附件
NTHY晶闸管投切开关选型表.png