FA424091
FA424091
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL18T/24T功率因数控制器控制晶闸管投切开关投切的+12V电源是哪个产品提供的?
问题描述:
VPL18T/24T功率因数控制器控制晶闸管投切开关投切的+12V电源是哪个产品提供的?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
控制器上的COM端子和晶闸管投切开关的+12V端子连接,+12V电源由控制器提供。
首次发布日期:
2023/4/9
修订日期:
2024/6/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器