我们今天能为您提供什么帮助?

AccuSine 4LS+滤波器并联安装时,取样CT如何接线?

问题描述:
AccuSine 4LS+滤波器并联安装时,取样CT如何接线?

所属产品线:
AccuSine 4LS有源滤波器

解决方法:

1. 4LS+ 并联安装时,须将 取样CT 输出信号采用串接方式连接至各个机柜之 External 端子台,接线示意如图所示:

2.4LS+ 并联运转时,须安装三个图(a)所示并联电流取样 CT (Parallel CT) 4LS+ 每一相输出,此电流取样 CT 安装位置须能读取所有 4LS+ 之输出电流。

并联电流取样 CT输出信号采用串接方式连接至各个 Parallel CT 端子台,接线示意如图(b)所示。