有源滤波器PCSU过电流保护断路器的额定电流选多大的?
问题描述:
有源滤波器PCSU过电流保护断路器的额定电流选多大的?所属产品线:
EasyLogic™ AccuSine PCSU有源滤波器解决方法:
PCSU有源滤波器产品需要安装前置断路器等过电流保护装置,过电流保护断路器额定电流推荐按照1.25~1.5 x In(In为模块标准补偿电流,50A、100A或150A。)。

是否有帮助?


PCSU有源滤波器产品需要安装前置断路器等过电流保护装置,过电流保护断路器额定电流推荐按照1.25~1.5 x In(In为模块标准补偿电流,50A、100A或150A。)。

是否有帮助?