我们今天能为您提供什么帮助?

VPL18N功率因数控制器达到设置的功率因数上限值不自动切除是怎么回事?

问题描述:
VPL18N功率因数控制器达到设置的功率因数上限值不自动切除是怎么回事?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VPL18N可以设置2个功率因数值:目标功率因数(下限)和目标功率因数(上限)。一般下限设置为0.96L,上限设置为1,如果上限值设置的低于0.96L,当实际PF达到设置的上限值时控制器不会自动切除,会自动保持在0.96L以上。