FA424110
FA424110
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL18T/24T功率因数控制器是否可以与二次侧电流为1A的电流互感器配套使用?
问题描述:
VPL18T/24T功率因数控制器是否可以与二次侧电流为1A的电流互感器配套使用?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
可以配套使用,所接入二次侧电流为1A的VPL18T/24T需要定制。
首次发布日期:
2023/4/9
修订日期:
2024/6/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器