我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器能测量谐波电流、电压吗?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器能测量谐波电流、电压吗?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VarLogic VPL06N/VPL12N功率因数控制器从系统获取电压输入(LL 或 LN)并计算连接线路的THDu。它仅显示电压的奇次谐波值(从 3 次到 19 次)。它不测量或显示电流谐波。