报警单元XVUC9VP、发光单元XVUC29P如何使用?
报警单元XVUC9VP、多色发光单元XVUC29P都需通过PWM脉冲控制,最多支持4层信号的灯柱。下面以XVUC9VP为例来说明它和普通发光单元如何配合使用,将端子1接XVUC9VP,灯A、灯B、灯C分别接端子2、端子3、端子4,接线图如下:
XVUC9VP支持16个通道,每个通道可关联8个MP3文件。需要用软件Playlist Build编辑播放列表、通过SD卡将相关文件传输到XVUC9VP,通过输入对应PWM信号到XVUC9VP,来触发对应通道的声音文件播放。
以PNP型PLC 标准PWM端口触发为例,不同PWM信号对应XVUC9VP里不同通道声音触发,以及XVUC29P不同的发光状态,如下表:
| 高电平(ms) | 低电平(ms) | PLC输出命令 | XVUC9VP的声音 | XVUC29P的状态 |
| 500 | 0 | 关闭 | 无声音 | 不亮 |
| 480 | 20 | 命令1 | 播放通道1的MP3文件 | 常亮+红色 |
| 450 | 50 | 命令2 | 播放通道2的MP3文件 | 常亮+橙色 |
| 420 | 80 | 命令3 | 播放通道3的MP3文件 | 常亮+绿色 |
| 390 | 110 | 命令4 | 播放通道4的MP3文件 | 常亮+蓝色 |
| 360 | 140 | 命令5 | 播放通道5的MP3文件 | 闪烁3次+红色 |
| 330 | 170 | 命令6 | 播放通道6的MP3文件 | 闪烁3次+橙色 |
| 300 | 200 | 命令7 | 播放通道7的MP3文件 | 闪烁3次+绿色 |
| 270 | 230 | 命令8 | 播放通道8的MP3文件 | 闪烁3次+蓝色 |
| 240 | 260 | 命令9 | 播放通道9的MP3文件 | 缓慢闪光+红色 |
| 210 | 290 | 命令10 | 播放通道10的MP3文件 | 缓慢闪光+橙色 |
| 180 | 320 | 命令11 | 播放通道11的MP3文件 | 缓慢闪光+绿色 |
| 150 | 350 | 命令12 | 播放通道12的MP3文件 | 缓慢闪光+蓝色 |
| 120 | 380 | 命令13 | 播放通道13的MP3文件 | 旋转慢速闪烁+红色 |
| 90 | 410 | 命令14 | 播放通道14的MP3文件 | 旋转慢速闪烁+橙色 |
| 60 | 440 | 命令15 | 播放通道15的MP3文件 | 旋转慢速闪烁+绿色 |
| 30 | 470 | 命令16 | 播放通道16的MP3文件 | 旋转慢速闪烁+蓝色 |
| 0 | 500 | 关闭 | 无声音 | 不亮 |
XVUC9VP的闪存为2048KB,向Playlist Builder的帧通道加载声音后,界面右下角会显示使用了多少内存,注意不要超过它内存范围的上限。
了解更多使用信息请点击产品型号查看XVUC9VP与XVUC29P的Instruction sheet。
是否有帮助?