XVUC9V与发光单元如何配合使用?
问题描述:
XVUC9V与发光单元如何配合使用?所属产品线:
Harmony XVU解决方法:
XVUC9V与发光单元配合使用,将端子1接XVUC9V,灯A、灯B、灯C、灯D分别接端子2、端子3、端子4、端子5,接线图如下:
XVUC9V支持4个通道,每个通道可以添加多个MP3,用软件Playlist Builder将SD卡的声音文件导入,输出状态由供电通道决定:
| 供电端子一侧 | 供电端子另一侧 | 状态 |
| 接端子C | 接端子2 | A灯亮 |
| 接端子C | 接端子2+1 | A灯亮+通道1的声音 |
| 接端子C | 接端子3 | B灯亮 |
| 接端子C | 接端子3+1 | B灯亮+通道2的声音 |
| 接端子C | 接端子4 | C灯亮 |
| 接端子C | 接端子4+1 | C灯亮+通道3的声音 |
| 接端子C | 接端子5 | D灯亮 |
| 接端子C | 接端子5+1 | D灯亮+通道4的声音 |
如果只给XVUC9V供电,不给发光单元供电,XVUC9V不发声。
了解更多使用信息请查看XVUC9V的Instruction sheet。
是否有帮助?