我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德常用系列钥匙开关使用的钥匙是什么型号?

问题描述:
XA2、XB2、XB4、XB5钥匙开关钥匙是什么型号?

所属产品线:
进口22mm 按钮,开关,指示灯

解决方法:

施耐德常用系列钥匙开关使用的钥匙型号如下:

产品系列 产品型号 产品标配钥匙数量 钥匙型号 key no.
XB2*C XB2BG**C,ZB2BG**C 2把 Q99900901 455
XA2 XA2EG* 2把 Q99900901 455
XB5*C ZB5AG2C ,ZB5AG3C 1把 Q99900901 455
ZB5AG4C/ZB5AG6C/ZB5AG7C 2把 ZBG455 455
XB4 XB4BG*,ZB4BG*,,ZB4BS9*4(标准产品无后缀) 1把 ZBG455 455
XB5 XB5AG*,ZB5AG*,ZB5AS9*4(标准产品无后缀) 1把 ZBG455 455
XB6 国产XB6EAG***F 2把 ZB6Y007,钥匙停产不能订购,请妥善保管好钥匙。 200
进口ZB6*G*

注意:XA2,XB2,XB4,XB5标准产品的钥匙均是n°455钥匙,该钥匙是通用的。

若钥匙开关需要不同的钥匙,可以考虑进口XB4,XB5的的产品,XB4,XB5系列钥匙开关能否定制不同的钥匙?

Q99900901和ZBG455的区别请参考XB2和XB4的钥匙开关的钥匙型号Q99900901和ZBG455有什么区别?



是否有帮助?