我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB5R系列无线免电池按钮ZB5RTA*是否可以拆分订货?
问题描述:
ZB5RTA1是否可以拆分订货?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

XB5R系列中的无线免电池按钮ZB5RTA*和ZB4RTA*是可以拆分订货的。

2021年后出厂的,拆分如下:

ZB5RTA*=ZB5AA*+ ZB5AZ009 + ZBRT1。

ZB4RTA*=ZB4BA*+ ZB4BZ009 + ZBRT1。

其中*是数字,表示按钮盖的不同颜色。 ZB5AA*和ZB4BA*,配套的是XB5和XB4系列的平头复位按钮头。